Parameter Translation

간략한 설명

파일: \examples\AdavancedVAFunctions\Parameters Library\ParameterTranslation.va

기본 플랫폼: mE5-MA-VCL

간단한 설명

파라미터 조작을 위해 파라미터 변환(Parameter Translation) operator를 사용하는 방법을 시연합니다.

이 예제는 파라미터 변환 operator를 사용하여 파라미터를 조작하는 방법을 보여줍니다. 여기서는 격자 오버레이를 조정하기 위해 단일 정수 파라미터가 디자인 내의 여러 operator 파라미터를 제어하는 데 사용됩니다. 부동 소수점 파라미터는 파생된 정수 스케일 팩터를 설정하는 데 사용되므로, 생성된 패턴의 밝기를 0.0에서 1.0 사이의 범위 내 파라미터로 조정할 수 있습니다. enum 파라미터는 패턴 생성을 위한 두 개의 operator 파라미터를 제어하는 데 사용됩니다. 런타임 시 모든 파라미터는 Process0/Parameters 계층 구조 레벨에 표시됩니다.

Parameters Library에 대한 자세한 소개는 Operator Reference의 Library Parameters 섹션에서 확인할 수 있습니다.